This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1565538/txb0104-txb0104

部件号:TXB0104


工具/软件:

我需要一个电平转换器将 MIPI DSI 的低功耗模式信号 (10MHz 时为 1.2V) 转换为 2V 或更高

TXB0104 是否已准备好执行任务? 还有其他哪些选择呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ossama:

    前面的主题来看、似乎表明 MIPI DSI 信号是固定方向、您能否确认这是否也适用于您的用例? 如果是这样、可以使用 AXC4T774 或 TXU0x04 等器件来提高稳健性、因为通道 I/O 的方向流是固定方向。 一般来说、如果您的信号并非真正的每通道自动双向信号、建议改用固定方向或方向控制型转换器。  

    此致、

    插孔