This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF12EVM:DAC39RF12EVM GUI 设置问题

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J59EVM, DAC39RF12EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1563885/dac39rf12evm-issue-with-dac39rf12evm-gui-setup

器件型号:DAC39RF12EVM
主题: TSW14J59EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我目前正在使用连接到 TSW14J59EVM 板的 DAC39RF12EVM 板、并按照用户指南中的过程下载和运行程序。 但是、我遇到了几个问题、想征求您的建议。

在初始执行阶段、JESD Config 状态指示器不会变为绿色、如用户指南中的图所示。

忽略此内容、我继续执行用户指南中的步骤并设置 JMODE0、但在频谱分析仪上没有观察到预期的 4GHz 单音输出。 即使完成所有设置、JESD Config 状态指示器仍不会变为绿色。

此外、TSW14J59 板上的 LED 状态如所示发生变化、我不确定这是否表示正常运行。

最后、在用户指南中的图 2-7 之后、是否需要执行任何其他按钮或步骤?

为了便于参考、我还附加了 j59 服务器日志。 如果缺少任何程序或配置不正确、请告知我。 此外、我希望澄清 TSW14J59EVM 板上是否需要任何单独的跳线设置。

谢谢你。



***调查互联 FPGA 的环境...

***检测到一个 FPGA。 电缆 ID 为 210251B73228

***检查连接的主板是否与 J59 FPGA 兼容

***在板 0 上找到一个与 J59 兼容的 Kintex UltraScale+ FPGA

***初始化 J59

***在端口 50000 上启动服务器

***服务器正在侦听连接...

***从测试连接

***从测试收到的消息:j59.fpga_init()

***未指定位文件或协议! 假设 FPGA 已编程

***从测试收到的消息:j59.FPGA_INIT (jesd_protocol='64b66b')

***编程 FPGA

*** J59 FPGA 已初始化。 正在检查支持的协议

*** FPGA 加载 64b66b JESD IP

***从测试收到的消息:j59.jesd_set_link_rate (LANE_RATE=10560000000.0、gbtrefclk_rative=66.0)

***将 PLL 基准缓冲器设置为 REFCLK0

***期望 PLL 参考频率为 160.0MHz

***选择的 PLL 为 QPLL0

***所有 PLL 已锁定。 PHY 就绪

***从测试收到的消息:j59.DAC_SET_JESD_params ('lmfs_params'、links=1、lanes=16、channel=1、Frame_Octets =2、 Samples_Per_Frame Sample_Resolution = 16、Frames_Per_Multiframe = 32、Channel_Resolution = 16、JESD_Mode= 16、HD_Mode= 0 Format_Twos_Complement = True、去交错因子=无)

***设置 Tx IP 的 LMFS 参数

***通道映射和反转将设置为默认值

{'链接':1、
'Lanes':16、
'通道':1、
Frame_Octets:2、
Samples_Per_Frame:16、
Channel_Resolution:16、
'JESD_JESD' Sample_Resolution:16、
' Format_Twos_Complement ':正确、
'HD_Mode':0、
Frames_Per_Multiframe:32、
'MEMBlock' Blocks_Per_:1、
“摇摆“:1、
'LANE_MAP':[0、1、2、3、4、 5、6、7、8、9、 10、11、12、13、14、 15]、
“REVERD_LANES":“:[0、0、0、0、 0、0、0、0、0、 0、0、0、0、0、 0]、
“ACTIVE_LANES":“:[1、1、1、1、1、 1、1、1、1、1、 1、1、1、1、1、 1]、
'dedavert_factor':无}


***从测试收到的消息:j59.DAC_LINK_BRUPing()

***收到的来自测试的消息:j59.DAC_LOAD_BUFFER (csv_file='C:/Users/user/Documents Texas Instruments:DAC39RF12EVM_SW_Package/v3.1.2/J59 Commander/DAC_tones/temp.csv'、start_address ='RAM1')

***已加载缓冲区。 缓冲区的总大小为 245760

***从测试收到的消息:j59.DAC_SETUP_PLAZATION (PLAYBACK_BUFFER_START_ADDRESS='RAM1'、BUFFER_SIZE=245760)

***设置 DAC 回放缓冲区和参数

{'LANE_PLAYBACK_ORD':[0、1、2、3、4、 5、6、7、8、9、 10、11、12、13、14、 15]、
“Playback_buffer_start_address":“:“RAM1",“,</s>、
'Buffer_size':245760、
'Cycline_mode':true、
'TRIG_SOURCE':'SW'、
'TRIG_DELAY':0、
“start_on_multicambox":“:错误、
'WAIT_MULATION_BOUNDARY':FALSE}


***从测试收到的消息:j59.DAC_PLAYBACK_START()

***从测试收到消息:退出

***已发送“已接受退出“进行测试。 关闭连接。
***测试连接已关闭。