This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:ADS5294 电源时序要求

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1562749/ads5294-ads5294-power-sequencing-requirements

部件号:ADS5294


工具/软件:

是否有任何特定的电源序列要求? 我继承了一种设计、其中 AVDD 和 LVDD 由具有可编程延迟(当前同时提供时间)的单独稳压器供电。 目前、我有一个电路板、其中 LVDD 稳压器出现故障且未启用。 使用 LVDD 保持在 0V 为 AVDD 供电是否会给器件带来压力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为什么要在这种情况下使用。 修复稳压器并开始使用电路板是合乎逻辑的。

    数据表没有任何特定的电源时序。 因此、AVDD 为 1.8 且 LVDD 为 0 时不应产生任何不必要的效果。