This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832:LNA-HPF 和 LPF

Guru**** 2579715 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1559372/afe5832-lna-hpf-and-lpf

部件号:AFE5832


工具/软件:

主席先生/女士、

您能给我一些关于 AFE 5832 的 LNA-HPF 和 LPF 配置的建议或帮助吗?  在我配置 AFE5832 器件 的 LNA-HPF 和 LPF 寄存器并将 LNA LPF 的 FC 值从 5MHz 配置到 10MHz 后、形成波束的信号和 B 模式成像似乎没有变化。 它应该会对信号频率产生一定的影响。 我的配置和映像 如下所示:  

有什么问题吗、或者请您给我一些建议。

非常感谢!

此致、

Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用哪种电源模式?高功率模式不支持 5MHz Corner。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、  

    我使用了低功耗模式、并在 10MHz 处设置 LPF 转角频率。

    非常感谢!

    Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    问题是否已解决、或者您是否仍需要此方面的支持?