This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE11612-SEP:ALARM 引脚功能

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1565170/afe11612-sep-alarm-pin-function

器件型号:AFE11612-SEP


工具/软件:

您好:
我想更好地了解与 ADC 中警报引脚功能相关的内部电路。 数据表并未提供完整的方框图来显示 ADC 通道超出范围时一直到警报引脚的信号路径。 您能否提供有关此功能的更多详细信息?

我特别感兴趣的是:

  1. 如何在硬件中建立阈值电压基准。

  2. 该基准在设置后的精度。

  3. 这是否可以提供与外部比较器电路相似的精度和可靠性?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhir:

    我已经向设计团队提出了您的问题。 我会告诉您他们的回答。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhir:

    根据两个代码进行比较 — 您放置在寄存器中的阈值代码与 ADC 代码。 这种情况下的精度仅基于 ADC 测量值、可在电气特性中找到该精度。  

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    感谢您的澄清。

    根据我的理解、在阈值寄存器中、我设置了以原始位表示的 ADC 读数、并将它们直接与 ADC 测量寄存器值进行比较、如果我有误、请纠正我。

    此外、我还计划在手动触发模式下使用 ADC。 您能告诉我、即使我不触发 ADC 读取通道、ALARM 引脚是否正常工作。

    最后、我想了解在寄存器位之后 ALARM 引脚是如何工作的。 它是直接或与其他 4 个通道连接并提供给警报引脚、还是两者之间存在任何其他电路迭代。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhir:

    是的。

    如果您处于手动模式、我相信在您不进行转换时、只有温度警报才会起作用。 如果您不进行转换、ADC 引脚不会发出任何阈值警报。

    您可以在寄存器 ALARM CTL 寄存器 0x4E 中设置触发 ALARM 引脚的特定警报。 ALARM 引脚是所有这些警报选择的 OR 功能。

    谢谢、
    Erin