This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3669EVM:无法使用较低的采样频率评估 ADC3569/ADC3568

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TSWDC155EVM, ADC3568, ADC3569, ADC3669, ADC3669EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1566129/adc3669evm-evaluating-adc3569-adc3568-with-lower-samplingfrequencies-not-possible

器件型号:ADC3669EVM
主题中讨论的其他器件:ADC3669、TSWDC155EVM 、ADC3568 、ADC3569、

工具/软件:

大家好!

我目前正在将 ADC3669 作为器件型号 ADC3569 和具有 TSWDC155EVM 的 ADC3568 进行评估。 在 500MHz 采样频率下、ADC3569 工作正常、SNR 和 SFDR 等关键参数为标称值。 当将采样频率降低到 250MHz 时、HSDC 专业版的 FFT 中不会显示基频、如屏幕截图所示。 但启用 DDC 后、基波显示正常。 器件型号 ADC3568 的行为相同。
是否有办法在没有 DDC 的情况下评估 250MSPS ADC? 还是预期会出现这种行为?

硬件设置:

具有 25MHz RF(无调制)的 R&S SMIQ 03E 信号发生器 --> 110MHz R&S 无源 LPF -->  AINp
Marconi Instruments 2040 信号发生器 250MHz RF -> 250MHz 无源 BPF -> CLK

软件:

ADC3669EVM GUI v1.0.0
MSPS FPGS 服务器 1.0.0
HSDC Pro v5.31 64 位

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    请对器件进行下电上电、从启动开始的 250MSPS 开始、并对器件进行配置。

    它应该会起作用。 如果只动态更改采样率、可能需要重新配置器件。

    我将对此进行更多的研究。

    此致、

    Rob