This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:ADS1299 "模拟输入"隔离

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1565893/ads1299eegfe-pdk-ads1299-analog-input-isolation

部件号:ADS1299EEGFE-PDK
主题:ADS1299 中讨论的其他器件

工具/软件:

我最近参加了一个电隔离基础知识研讨会。

我测量了 ADS1299 评估板输入端子上的直流电压。

直流电压为 0V、但 IC 内部是否有任何隔离、例如 C-CUT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、

    ADS1299 中没有隔离。

    此致、

    Ryan