This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:信号下降

Guru**** 2911640 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1562034/ddc112-signal-drops

部件号:DDC112


工具/软件:

您好:

我们有一个应用、其中 5 个级联 DDC112 连接到光电二极管。  

我们注意到一个奇怪的问题、其中一个 DDC112 的输出信号显著下降、 同时影响这个芯片的两个通道。 (受影响的芯片不是级联中的第一个或最后一个芯片)。  

这种情况很少发生、而且只有一个数据点、输出值减少了 10-30%。  

在我们的测试中、所有通道均来自相同的光源、因此不是由光源引起的。  

由于芯片采用级联配置、因此它们也由相同的时钟、CONV 等供电 我们还尝试将骤降与积分电容器尺寸相关联、以排除芯片对单个样本使用不同的积分电容器、但信号骤降与该值并不相关。  

由于发生率非常低,很难重现,但这些骤降是我们应用中的一个大问题。  

是否知道什么会导致 DDC112 出现这种行为? 或者我们可以测量什么呢?  

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以帮助解决这个问题的任何人?