This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8534:DAC:查询

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1565922/dac8534-dac-inquiry

部件号:DAC8534


工具/软件:

尊敬的团队:

我计划设计一个需要 DAC IC 的射频板。 您能按照我的以下要求推荐一个 DAC IC 吗

2、4 或 8 通道
16 位分辨率
34MSPS/通道
对于 1k Ω 负载、每个通道输出高达+/–1.85V
超低延迟
超小干扰
无 THD
兼容 1.2V 和 1.8V 逻辑
2.5V 内部电压基准
外形尺寸小于或等于 5mm*5mm

此致、

Abhishek