This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316EVM:使用 TX7316EVM + AFE5808A EVM 进行超声波成像设置的可行性研究

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7316EVM, AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1560211/tx7316evm-research-feasibility-of-ultrasound-imaging-setup-using-tx7316evm-afe5808a-evm

器件型号:TX7316EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5808A

工具/软件:

您好:

我是一名研究生、正在进行研究 超声血管成像 。 我的工作目标是设计一个原型超声波成像系统并进行实验验证、该系统可用于实验室环境中的算法开发和评估。

为此、我考虑使用以下实验设置:

  • 超声波探头(线性阵列,~10–15MHz,浅血管成像)

  • TX7316EVM 高电压可编程脉冲发生器/驱动器

  • AFE5808A EVM(或其他 AFE 系列) 作为接收通道的低噪声模拟前端

  • 计算机工作站 进行数据采集和图像重建

我的问题是:

  1. 此设置是否适用于从血管目标(例如浅表臂血管)采集原始 RF 超声数据以进行离线影像重建和分析?

  2. 我是否还需要 FPGA 数据采集板(例如 TSW1400 ) 将数字化 AFE 数据传输到计算机、或者仅 EVM 能否为研究实验提供足够的数据输出?

  3. 是否有技术或销售联系人(最好在中国)可以支持此类学术研究项目?

是的 仅用于学术研究 (非商业)、重点是超声波系统设计的实验验证和信号处理方法。

非常感谢您的指导和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您与我们联系、并对延迟答复深表歉意。 请务必将邮件发送至 support_us_afe_tx@list.ti.com 、说明上述内容、以便为您提供正确的支持。

    需要使用 FPGA 采集卡从 AFE 器件获取数据、因为器件上可用的接口是 LVDS。 EVM 不会以独立方式工作。

    谢谢。此致

    Savyan