This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:禁用 TR 开关时、其状态是什么?

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832, TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1560183/tx7332-what-s-the-state-of-tr-switch-when-it-s-disabled

器件型号:TX7332
《线程中讨论的其他器件:AFE5832》、

工具/软件:

您好:

   现在、我正在使用由我自己设计的 2 个 tx7332 + 1 个 afe5832 板。我已经检查了数据表 、但当它被禁用时、我没有找到 TR 开关状态的任何刮擦。它与关闭状态相同吗?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对延迟响应表示歉意。

    是的、 对于关断和禁用运行模式、T/R 开关都关闭(TX 到 RX 连接断开)。

    谢谢。此致

    Savyan