This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0386-Q1:是否可以配置 AMC0386 的 Q1 输出(数模转换)?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC0386, TIDM-02014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1561870/amc0386-q1-is-it-possible-to-configure-the-q1-output-of-the-amc0386-from-digital-to-analog

器件型号:AMC0386-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC0386、TIDM-02014

工具/软件:

在 AMC0386 Q1 的数据表中、输出指定为数字输出。 但是、在 TIDM-02014 参考设计(ASIL-D、300kW、800V 牵引逆变器)中  、该输出似乎作为模拟输入直接连接。 您能否澄清一下这一差异?

谢谢。此致

Shashank B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、  

    我不确定您的意思。 在原理图中、它是针对 SDFM 输出进行配置的。 您能澄清一下吗?  

    我们还有模拟输出版本 AMC0381/0。  

    https://www.ti.com/lit/df/tidmbh5b/tidmbh5b.pdf?ts = 1757340551822

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    在原理图 TIDM-02014 中、 VDC_P VDC_N 直接连接到 ADC 输入、而 VDC_DS 将路由到 SDFM 输入。 请提供的模拟输出版本的数据表 AMC0381 ? 也是这个版本 符合 ASIL-D 标准

    谢谢。此致、

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、  

    您可以在产品页面上找到数据表。 这些器件符合 ASIL 要求。