This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08B:ADS114S08B

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1566649/ads114s08b-ads114s08b

部件号:ADS114S08B


工具/软件:

我们使用 ADS114S08B 来设计 4 线 PT100 电路。 利用的  AIN8 作为恒流源 (IDAC1) 、旨在提供  1mA 激励电流  PT100 传感器。 但是、启动时、系统始终无法输出正确的温度数据。 根本原因已被隔离:  AIN8 上的 1mA 恒流源未激活

从系统调试日志得出的软件配置序列如下:

文本
[get] device id = 0xc
[get] cmd config
status = 0x80
[set] cmd config status = 0x0 [set] cmd config input multiplexer
= 0x1
[set]




cmd
config Gain = 0xb [set] cmd config data rate = 0x14 [set] cmd config 参考= 0x10 [set] cmd config idaccmd cmd = 0x7 [set] cmd config idacmux = 0x28 [set] cmd config 配置[set] cmd config = vcon config cmd config [sys] cmd config
= cmd config cmd config cmd cmd config [set] cmd config 设置 0x0
SPI 读取 Ctrl u16Value = 0x1001
SPI 读取 Ctrl u16Value = 0x10011335