This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS117L18:替换 ADS1158

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L18, ADS1158, ADS117L18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1566657/ads117l18-replacement-of-ads1158

部件号:ADS117L18
主题中讨论的其他器件:ADS1158、ADS127L18

工具/软件:

大家好!

我正在寻找 ADS1158 的替代产品。

【要求】
转换方法:ΔΣ
分辨率:16 位或以上
通道数:10 通道或更多通道(如果可能,多通道)
采样率:每个通道 10kSPS 或更高
接口:SPI
输入电压范围:0-5 V 或更高
类别:相当于符合汽车级 (AEC-Q100) 汽车标准
工作温度范围:–40 至 105
符合功能安全标准的产品是良好的。

我想提出以下产品。

比较产品

ADS117L118 如果为并行、但查看数据表、它似乎与 SPI 兼容。 是否有任何问题可供选择?

此外、是否推荐使用其他产品?

如果您能给我任何意见、我将不胜感激。

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryusuke、

    可以、ADS117L18(或 ADS127L18 24b)可与 SPI 端口一起使用来读取数据。 我们提供了示例代码、展示了如何使用 MSPM0 处理器执行此操作、但该方法可用于任何处理器。

    https://github.com/TexasInstruments/precision-adc-examples/tree/main/devices/ads127l18/MSPM0_example

    除了数据端口外、还有一个配置端口。  这是一个单独的 SPI 端口、仅用于配置器件。  作为 SPI 端口配置的替代方法、您还可以使用硬件编程模式、其中 ADC 的功能通过将引脚接地、IOVDD 或保持悬空来配置、如数据表中的表 7-15 所述。

    我们没有此器件的自动资格认证版本、但我认为此器件满足所有其他要求。

    如果您同意、我们将通过电子邮件与您联系、讨论其他产品选项。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用