This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200-SP:GUI 只有 JMODE 0、10、21 和 30。 如何将 JMODE31 与 GUI 结合使用?

Guru**** 2572455 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW14J59EVM, TSW14J58EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1565638/adc12dj5200-sp-the-gui-only-has-jmodes-0-10-21-30-how-to-use-jmode31-with-the-gui

部件号:ADC12DJ5200-SP
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVM、TSW14J58EVM、TSW14J59EVM

工具/软件:

您好的团队、

我的客户一直使用 JMODE30、它具有 12 位、单通道、DDC 旁路、8 个通道 8b/10b。 他们希望使用 JMODE 31、但 GUI 的 ADC 只有 JMODE 0、10、21、30、因此我无法选择其他 JMODE。 是否有方法可获得自定义配置、以便它们可以将 JMODE31 与 GUI 搭配使用?  

谢谢、
Lauren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauren:

    您能告诉我他们将与 5200-SP EVM 配合使用的数据采集卡吗?

    TSW14J57EVM

    TSW14J58EVM

    TSW14J59EVM

    另外、请告知我他们正在使用哪个版本的 HSDC Pro?

    请提供建议。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 58EVM、它们使用 V5.31

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauren:

    让他们安装 HSDCPro v5.2、J58 支持 JMODE 31。

    v5.2 已在网络上发布。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚意识到 HSDCPro v5.2 不再在网络上。

    请使用链接进行下载。

    这将是 24 小时开放。

    谢谢、

    Rob

    tidrive.ext.ti.com/.../d46d4d54-a4eb-4892-a72f-f6f36237789c

    访问代码: BM3h7@1i

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rob、如果转到链接、我刚刚登录自己的 TI Drive 账户、似乎没有对共享文件夹或文件的任何访问权限。

    您是否让任何人都可以访问该链接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lauren:

    是的、它是公开的。

    我将关闭此帖子并向您发送电子邮件。

    谢谢、

    Rob