This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:ADS13A0x、ADS131M0x 和 ADS131E0x 之间的差异

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04, ADS131A04, ADS131E04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1566408/ads131a04-differences-between-the-ads13a0x-ads131m0x-and-ads131e0x

器件型号:ADS131A04
《ADS131E04、ADS131M04》中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户对 ADS131A04 感兴趣、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

ーーー μ s

ADS131A 、ADS131M0x 和 ADS131E0x 系列包括这些产品。

我无法理解差异。

ADS131A0x、ADS131M0x 和 ADS131E0x 之间有何差异?

您能否提供比较表?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Inoue Shinichi ,

    您能否通过在 Thread Tracking Toolkit 的“注释“部分中发布客户名称和项目详细信息来帮助我们跟踪此机会?  

    请查找以下三种器件的比较表。  

    参数

    转换

    显示屏

    ADS131E04

    ADS131A04

    ADS131M04

    动态范围

    dB

    (@ 4kSPS)

    111.4

    118.44

    102.

    有效分辨率

    (@ 4kSPS)

    20

    21.18

    18.8.

    阻抗方程

    MΩ μ s

    200

    0.13

    0.24–1.

    (取决于增益)

    THD

    dB

    –93.

    –103.5

    –100

    增益

    1 / 2 / 4 / 8 / 12

    1 / 2 / 4 / 8 / 16

    仅数字增益

    1:128(二进制)

    供应选项

    单极

    双极

    单极、带

    负电荷泵

    双极

    单极、带

    负电荷泵

    采样速率

    kSPS

    (max)

    64

    128

    64

    差分输入

    V.

    (max)

    ±4 /增益

    ±4 /增益

    ±1.2/增益

    增益漂移

     ppm/°C

    (典型值)

    3.

    0.5

    1.

    示例

     µV μ V/°C

    (典型值)

    0.65

    2.5

    0.3、

    0.2 在全局斩波模式下

    基准漂移

     ppm/°C

    (典型值)

    20

    6.

    7.5.

    串扰

    dB

    –110

    –125

    –120

    温度范围

    –40°C 至+105°C

    –40°C 至+125°C

    –40°C 至+125°C

    通道数

    4.

    4.

    4.

    此致、

    Jiyah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiyah,

    感谢您的快速答复并提供一个比较表。

    这是一个有用的信息。

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi