This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18:伪差分的输入电路

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA210, OPA863A, ADS127L18, REF6225, OPA320, OPA392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1564794/ads127l18-input-circuit-for-pseudo-differential

器件型号:ADS127L18
主题中讨论的其他器件: REF6225、 OPA320、 OPA392、OPA863A、OPA210

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑将 ADS127L18 Ω 用于伪差分输入。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

ーーー μ s

关于 ADS127L18 的模拟输入部分、我计划将全部 8 个通道用作伪差分。

我想知道 AINN/AINP 外设电路应该是什么。

您能提供一个推荐的电路吗?

(1) 我正在考虑一种分配 VCM 输出的方法、您能告诉我如何将其用于 8 个电路吗?

(2) 您是否可以推荐任何其他电路?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shinichi、

    您可以将 AINNx 输入连接在一起、并从单个 2.5V 基准(例如 REF6225 或 REF54250)驱动。  对于 AINPx 输入、可以使用低噪声和失真精密运算放大器、例如 OPA863A、OPA320 或 OPA392。

    如果您已经有系统基准、并且只需要一个缓冲器来驱动 AINNx 输入、则可以使用 OPA210 和评估板上使用的 VCOM 缓冲器电路。

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau435/sbau435.pdf

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的答复。

    我与客户分享了您的答案。

    以防万一、您能否提供伪差分输入的电路示例。

    实际电路很有帮助。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shinichi、

    伪差分输入示例。  希望这对您有所帮助。  如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的答复。

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi