This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9219:寄存器设置问题

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9219, ADS9217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1562733/ads9219-questions-for-register-settings

器件型号:ADS9219
主题中讨论的其他器件: ADS9217

工具/软件:

您好团队:

可以了

向 寄存器“RD_CLK"提问“提问。
在寄存器映射(第 50 页)上、说明中介绍了有关更多详细信息、请参阅数据平均部分。

但是、7.3.6 数据平均部分没有说明(第 23 页)。
应如何配置 RD_CLK 寄存器位?

寄存器“INIT_1"问题“问题
在寄存器映射(第 38 页)上、说明说明说明了如何 在初始化序列期间写入 1011b。 写入 0000b 以进行正常操作。

但在表 7-12 上、它指出对于数据帧宽度= 24 位、写入 0x0000;对于其他组合、写入 0x000B。

  寄存器“INIT_1"的“的哪种配置是正确的?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、科威特圣  

    感谢您提请我们注意这些差异。 在该系列中其他器件的最终发布期间、我们一直在更新数据表。  

     注册表“RD_CLK"问题“问题。

    在这里似乎存在拼写错误、寄存器映射参考第 7.3.6 节“数据平均“、其中包括表 7-4、该表详细介绍了初始化 OSR、然后配置抽取变量所需的步骤。  

    在表 7-4 中、有一个步骤 根据接口模式在初始化过程中指示写入“OSR_RD (0xC5[6:5])“。 在这里、OSR_RD == RD_CLK、在其中一项更新中忽略了这一点、此时将命名约定更改为 OSR_RD 以使其与其他 OSR 相关寄存器保持一致。  

    注册表“init_1"
    问题“问题

    该寄存器是这些器件的预发布启动序列的一部分、但在该系列的最新版本器件中、初始化序列被更新并大部分删除。 但是、对于这些器件的 5MSPS 版本 (ADS92x7)、仍需要根据数据表中的表 7-7 配置此寄存器。  

    对于  ADS92x9 和 ADS92x8 器件 (10MSPS 和 20MSPS)、它应始终保留默认配置 (0x0000)。  

    这就是为什么它采用这种命名方式、并且仍然是器件配置要求的一部分。  

    对于 ADS9219、请继续使用 INIT_1 = 0x0000 或完全忽略对其的写入。 如果使用 ADS9217、请查看表 7-7 以了解正确的配置。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yolanda-San、

    感谢您的详细回答!

    客户手头有 PASD9219 和 ADS9219。
    我相信数据表修订版 B 适用于 PADS9219、修订版 C 适用于 ADS9219。 对吧?

    它们是否应该对 PADS9219 和 ADS9219 有不同的寄存器设置?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的问题桑哈拉 — 圣  

    感谢您让我知道他们也有 PADS9219 版本

    对于 PADS9219 和任何 preRTM 版本的器件、我们有一个单独的初始化序列 、其中 INIT_1 寄存器设置为 0x000B 已配置、然后该寄存器将设置回 0x0。  

    以下是 PADS9219 应采取的步骤

    请遵循 ADS9219 版本的当前数据表中的说明

    如果需要、我们还可以回溯器件的特定批次、并在客户遇到任何问题时进一步确认。  

    此致、  

    Yolanda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yolanda-San、

    感谢您的回答。

    客户想知道是否有通过读回寄存器位来区分 PreRTM 版本器件的方法。

    Pre-RTM 和 RTM 的器件之间的一些保留位是否有任何差异?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 科威特圣  

    客户区分 RTM 版本之前和后期版本的最佳方式是查看包装上的打印文本。 通常、Pre-RTM 器件在名称前会有一个“P"或“或另一个字母、而 RTM 器件不会。 或者、他们可以随时与我们分享软件包上的内容、我们可以帮助他们跟踪相关器件。  

    此致、  

    Yolanda