This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:ADS131E08 Vref 选项

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1566162/ads131e08-ads131e08-vref-options

器件型号:ADS131E08


工具/软件:

尊敬的团队:  

我们计划 在设计中使用 ADS131E08。 我们计划向 ADS131E08 输入提供 4kHz +/–3.3V 的振动信号。 有可能吗?   连接 到 DVDD、AVDD、VREFP 和 VREFN 所需的所有电压是多少? 如果 ADS131E08 不符合此要求、还请建议使用其他 ADC 器件型号。

ADC 应为 Σ — Δ,采样率应大于 16ksps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithesh Balan:

    我想您的输入信号是单端信号、因此有两种解决方案适合您:

    • 双极电源:ADS131E08 支持+/–2.5V 电源、如 ADS131E08 数据表中的图 67所示、但双极输入信号高于+/–2.5V 电源、因此您必须降低双极输入信号的规模以满足 ADC 输入要求、如数据表的表 7.1 和 7.3 所示。
    • 单极电源:ADS131E08 支持 单个+5V 电源、如 ADS131E08 数据表的图 66 所示、但必须进行电平转换、将+/–3.3V 双极输入信号转换为 0~+5V 之间的单极信号、并为此使用运算放大器。 然后、您可以使用 伪差分配置 来驱动 ADS131E08 模拟输入、请参阅数据表中的图 19。  伪差分配置可通过将移位的信号施加到 AINxP 引脚并向 AINxN 引脚提供外部或内部直流 偏置电压来实现。数据表中的图 59 展示了具有内部偏置电压的单端输入的电压检测示例。

    BR、

    Dale