This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC122S085:初始 DAC 输出不是 0V

Guru**** 2826655 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC122S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1567308/dac122s085-initial-dac-output-is-not-0v

部件号:DAC122S085


工具/软件:

您好团队:

客户观察到、一些 DAC122S085 在上电复位后未输出 0V。
某些器件 在上电复位后输出 400mV。

根据数据表、它应在上电复位后输出 0V。

什么可能导致这种行为?

是否有任何特定的初始化序列?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 科威特圣:  

    如果在上电后向 DAC 发送代码 0、输出是否变为 0V 或保持在 400mV?

    您能分享一下原理图吗?

    此致、

    凯蒂恩·琼斯