This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3561:并行端口检查

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1567172/adc3561-parallel-port-check

器件型号:ADC3561


工具/软件:

您好、 TI 人

我的客户正在寻找一个具有 并行接口的 10Msps 16 位或 18 位 ADC。

我们是否有关于 ADC3561 的并行接口版本?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    遗憾的是、我们没有满足所有要求的可用资源、但我们有以下几种选择:

    ADC3541 并行 CMOS 接口、但分辨率仅为 14 位

    ADS9813 可以在过采样模式下运行、两个通道分别以 8MSPS 的速率运行

    ADS5560 具有并行 CMOS 接口的旧版 16 位 ADC。 具有低速模式、可在 1MSPS 至 25MSPS 的范围内运行 ADC。