This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL3200EVM:7225200021

Guru**** 2538240 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200, TSW14DL3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1567159/adc12dl3200evm-7225200021

器件型号:ADC12DL3200EVM
Thread 中讨论的其他器件:ADC12DL3200TSW14DL3200EVM

工具/软件:

您好、

按照用户指南中的说明安装 HSDC Pro v5.31 软件后、我在启动软件时收到一条错误消息:VI TSW1400.lvlib:frame.vi 中缺少 subVi NI_MAPro.lvlib:Multitone Generator.vi。

此 PC 上安装了 LabVIEW Pro d é veloppement 2017 和 2018 、还安装了 Runtime LabVIEW 2019。

请帮我解决这个问题。

此致、

Jeff Penn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    需要安装 LabVIEW 运行时 14、并将在 HSDCPro 安装期间进行安装。  它会自动检查、因此请卸载并重新安装软件。  在重新安装期间、请确保选中 LabVIEW 14 Runtime。

    此致、  

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您使用的是 ADC12DL3200 EVM 数据采集板?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我使用 TSW14DL3200EVM。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Geoff:

    感谢您的反馈。 我将对此进行测试

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 的确认。

    您是否尝试过重新安装?

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、您的 PC 上是否安装了以前版本的 LV?

    有时、这会导致冲突。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于重新安装、我会通知您、但不会在下星期一之前通知您

    谢谢  

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。