This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EVM:连接问题

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1566522/dac39rf10evm-connection-issue

器件型号:DAC39RF10EVM
主题:DAC39RF10 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

GUI 中存在连接问题。

客户在 GUI 的连接列表中找不到 DAC39RF10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大卫、  

    在 DAC EVM 上找到 FTDI 器件的所有四个端口时、FTDI 连接似乎偶尔会遇到问题。 软件将只连接到具有四个端口的 FTDI 器件(FTDI 也有 2 个端口和 1 个端口器件)。  

    按下 rescan FTDI 后、可以尝试重新选择 EVM 的序列号(上面是在选择重新扫描后选择用于 FPGA 的 FTDI 端口)。

    尝试此操作几次、最终它应该会选择正确的 TI652g5 序列号并有板类型可供选择。

    此问题是间歇性的、因此可能需要一些时间来调试和发布新版本。 间歇性的特性应该允许您使用该过程获得连接。  

    此致、  

    马特