This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:ADS131A04 可用于称重传感器(桥式传感器)应用。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1561453/ads131a04-is-ads131a04-possible-to-use-for-load-cell-bridge-sensor-application

器件型号:ADS131A04
Thread 中讨论的其他器件: ADS1235

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑将 ADS131A04 用于称重传感器(桥式传感器)应用、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——问题

ΔΣ 对称重传感器使用同步采样 Δ Σ ADC (ADS131A04) 吗?

数据表指出、它主要用作功率计。

从称重传感器的角度来看、我的注意事项如下:

- AD 转换器具有良好的噪声特性。

-增益是数字而不是 PGA、因此需要外部放大。

-温漂很大,但这不是问题,因为外部放大器的影响占主导地位。

-可以使用外部基准输入,因此可以使用比例式配置。

-输出速率很快,但这不是问题,因为数字滤波是由微控制器执行的。

如果有任何我应该知道的问题、请告诉我。

您能提供任何参考设计或参考资料吗?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi