This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9813:AD9813 数字波形振幅与频率问题间的关系 (40K-400kHz)

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1566653/ads9813-ad9813-digital-waveform-amplitude-vs-frequency-issue-40k-400khz

器件型号:ADS9813


工具/软件:

我正在使用 AD9813 开发数据采集系统。 当我使用示波器在 AD9813 的输入引脚上测量输入信号时、信号振幅在 40KHz 至 400kHz 的频率范围内保持稳定。 但是、当我使用 FPGA 的 ILA(集成逻辑分析仪)捕获波形以观察数字化数据时、我注意到一个明显的趋势:随着输入频率在此范围 (40KHz 至 400kHz) 内增加、捕获的数字波形的幅度会显著下降。
通过示波器验证后、模拟前端信号在整个频谱范围内显示稳定且一致、但数字化输出数据显示出明显的与频率相关的振幅降低。 我已经确认,无论频率如何,输入信号都以一致的振幅到达 AD9813 的输入引脚。
您能否帮助解释一下示波器测量的模拟信号与 FPGA ILA 捕获的数字波形之间存在这种差异的可能原因? AD9813 的具体特性或配置注意事项是否会导致数字化输出中与频率相关的振幅变化?
如果您对此问题进行故障排除、有任何见解或指导、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chapeak:

    感谢您的发布!

    听起来、您的输入信号可能会被集成式低通滤波器 (LPF) 衰减。 ADS9813 具有两个集成滤波器选项:低噪声模式和高带宽模式。

    应该对输入频率使用宽带宽模式。 根据您使用的输入范围、宽带宽滤波器截止频率会有所不同、如上所示。 如果您使用的范围具有低 LPF 截止频率、这可能会导致信号衰减。  

    希望这可以解决您的问题。 如果没有、请告诉我。

    此致、

    Samiha