This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9817:ADS981x 初始化 — 数据表

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9817

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1566900/ads9817-ads981x-initialization---data-sheet

器件型号:ADS9817


工具/软件:

您好:

从一个关于该问题的答案中可以看出、数据表 ADS9817 中的第一个表(表 6-10)是正确的初始化表。

如果您查看该表、它会在几个位置使用不兼容的寄存器地址。 例如、INIT_5 在寄存器 0x0A 处设置为“1",“,在、在寄存器 0x0A 处设置为“0"。“。 表格中的稍后部分会再次设置为 0、但在寄存器 0x13(步骤编号 13)处。

我假设;  

步骤 9 正确。

第 13 步将 INIT_3 设置为“0"?“? (应是寄存器 0x12)

第 14 步将 INIT_4 设置为“0"?“? (应是寄存器 0x13)

这是否还有几个印刷错误? 谢谢。

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的发布! 注释在初始化表中确实看起来不一致、这要感谢您的注释。 但实际寄存器地址和写入是正确且顺序正确的。 请使用表地址并按原样写入。

    此外、如果您对该 ADC 的同步采样型号感兴趣、我们现在提供了以下 产品:ADS9813

    此致、

    Samiha