This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775:具有内部降压/升压功能的短路事件

Guru**** 2911860 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1566674/dac8775-short-event-with-internal-buck-boost

器件型号:DAC8775


工具/软件:

您好:

 

我们的客户对 DAC8775 有一些问题。

 

1.

当将 IOUT 模式与内部降压/升压和短路事件结合使用时、内部降压/升压是否会尝试降低 VPOS/NEG_IN_x 电压?

如果是、它降低电压的速度有多快?

2.

当在发生内部降压/升压和短路事件的情况下使用 VOUT 模式时、内部降压/升压是否会尝试保持 VPOS/NEG_IN_x 电压?

 

此致、

Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oba-San、


    在 IOUT 模式下使用该器件时、可以将 VPOS_IN_x 和 VNEG_IN_x 设置为自适应电源管理、以根据驱动负载所需的值控制降压/升压部分。 这样可以节省器件中的大量功率耗散。 此设置相当慢、在最坏的情况下可能需要大约 2ms 的时间才能稳定下来。 该器件会检测输出端的负载并增大电源电压、以确保电源电压足够高、能够精确驱动负载。

    但是、对于 VOUT 模式、没有自适应功率设置。 在 VOUT 模式下、必须设置 VPOS_IN_x 和 VNEG_IN_x、并且不会发生变化以适应输出电压。

    同样、降压/升压的 IOUT 模式变化缓慢。 您可以在图 38-41 中看到 IOUT 变化图。 图 38 和 39 显示了 IOUT 在较小负载下转换、然后在较大负载下转换时的情况:

    ...

    ...

    图 40 显示了 POS_IN_x 设置为特定电压且 IOUT 从 24mA 变为 0mA(低负载)的情况

    ...

    图 41 显示了 POS_IN_x 设置为特定电压且 IOUT 从+24mA 变为–24mA(具有高负载)的情况。

    ...

    同样、VPOS_IN_x 在运行中设置为特定的电压、不应随 VOUT 设置而更改。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oba-San、


    由于某种原因,图片被剪出我的帖子。 下面是它应该是的样子:

    图 38 和 39 显示了 IOUT 在较小负载下转换、然后在较大负载下转换时的情况:

    图 40 显示了 POS_IN_x 设置为特定电压且 IOUT 从 24mA 变为 0mA(低负载)的情况

    图 41 显示了 POS_IN_x 设置为特定电压且 IOUT 从+24mA 变为–24mA(具有高负载)的情况。

    Joseph Wu