This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:UCC28600

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1567866/ucc28600-ucc28600

器件型号:UCC28600


工具/软件:

主题: UCC28600–观察到的突发开关行为不匹配数据表

问题:
您好:

我正在使用 UCC28600 在电源设计中、我观察到需要澄清的开关行为:

  • 在测量中 突发开关频率~130kHz 突发到突发频率~1kHz

  • 在此操作期间、 反馈 (VFB) 电压周期介于 0V 和~1.7V 之间

根据数据表:

  • 在突发模式下、预期的突发频率约为 40kHz 、和

  • 反馈电压通常应为 低于 0.7V

因此、我观察到的操作似乎也不适合 突发模式 频率折返模式 (FFM) 输入失调电压。

Point right 我的问题:  UCC28600 的哪种工作模式对应于该行为?

TI 专家提供的任何指导或说明对于解决此问题也非常有帮助。

谢谢、
Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    变压器磁化电感和变压器匝数比决定了设计的最大工作频率。 如果变压器设置不正确、可能会导致突发模式无法以您期望的频率运行。

     

    可能导致设计无法正常运行的另一件事是将电流检测电阻器设置为大于和/或小于其应有的值。

     

    以下链接将为您提供一个 Excel 设计工具、您可以使用该工具检查变压器的磁化电感、匝数比和设计电流检测电阻。

    https://www.ti.com/tool/download/SLVC104

     

    此致、