This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:TI-JESD204-IP 环回测试

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, TI-JESD204-IP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1565958/ti-jesd204-ip-ti-jesd204-ip-loopback-test

器件型号:TI-JESD204-IP
主题中讨论的其他器件:ADS54J60

工具/软件:

您好、专家!

我难以使用 TI-JESD204-IP 进行环回测试、因此需要帮助。 我的电路板采用 zcu102 和 8b/10b 编码、供您参考设计使用。 这是 ADS54J60 以 LMFS=8224 运行时的预步操作。 将这些参数设置为此应用和 zcu102 电路板环境附近。  

1) 线路速率:6.25 GB/s  

2) 实际基准时钟 156.25MHz

3) 自由运行 DRP 时钟频率 (mgt_freerun_clock) 62.5MHz

4)  使用 MGTREFCLK0 的四路 X0Y2 和 X0Y2 的 X0Y3 MGTREFCLK0  

参考 clk 由 zcu102 Si570 clk 156.25MHz 提供。 使用 TI204 IP 中的这个 clk 和 GPIO 、62.5MHz 会生成 sys_clock 78.125MHz、mgt_freerun_ clock =GPIO 和 sysref = sys_clock/K。 K= 32.

VIO_inst 成功后的仿真注释工作。 在位文件生成后、我对 zcu102 板进行了编程。 但 RX_LANE_VALID 不会变为高电平。  因此、不会出现 rx_data。 我尝试了多次更改约束文件、但失败了。 感谢你的帮助。

K.W. Yeom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您已经提到使用 si570 作为源。 该设计旨在与 FMC 环回卡(在 IP 用户指南中列出)配合使用、没有该卡、Tx 和 Rx 通道不会物理连接。 这是链接正常工作所必需的。 请使用环回卡进行测试、并告知我们问题是否已解决。

    此致、
    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    但我不清楚。 环回  在软件中实现、如所示  

    “分配 DAC_TX_SYNC_n = ADC_rx_SYNC_n;
    分配 ADC_LANE_RXP = DAC_LANE_TxP;
    分配 ADC_LANE_rxn = DAC_LANE_txn;“

    此类环回功能可以 在我的仿真中工作。 TI-JESD204 IP 所需的时钟源(例如 REFCLK、sys_clock、mgt_freerun_clock 和 sysref)由 zcu102 板中的 si570 端口提供。  这种设置 在环回测试中有问题? 我不清楚为什么手册中的环回卡对于环回测试至关重要?

    感谢您的解释。

    此致

    K.W. Yeom   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoem:

    请参阅 IP 用户指南的第 8.1.2.1 节。 问题不在于时钟、而是通道环回。 您正在模拟中执行 Rx /Tx 连接、但在硬件上、这些连接需要通过回送卡物理连接。

    此致、
    阿米特