This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600-SP:SPI 编程、SDO 异常

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1566362/adc12qj1600-sp-spi-programming-sdo-anomalies

器件型号:ADC12QJ1600-SP
主题中讨论的其他器件:ADC12QJ1600

工具/软件:

 我尝试通过 SPI 编程初始化序列来启动 ADC。  我似乎有了正确的值和序列、并已验证是否满足时序要求。  但是、当我写入和轮询(如读取 INIT_DONE)时、行为不是我预期的那样。  实际上、即使在写入序列中、我也会在 SDO 线路上得到错误的响应。  有什么想法、为什么会出现这种情况?


在随附的芯片示波器捕获中、
蓝色表示正在写入寄存器
黄色表示 SDO
紫色为 SDI
绿色为 CS

您可以看到 SDO 出现在回波 SDI 中、然后最后置为有效。  然后 在写入周期中的稍后部分(光标所在)会再次置为有效。  这不是我期望的行为。   

BTW 这是使用  ADC12QJ1600 EVM、并设置了跳线以使用 FMC 接口。
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对非流式 CS 访问之间的周转时间是否有任何要求?  此外、似乎需要超过 750ns 的时间来响应初始 SOFT_RESET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Todd、

    这是在您的电路板上还是在 TI EVM 上?  如果它在您的电路板上、您可以向我们发送原理图以进行审核吗?

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R/W 位的极性错误… 太糟糕了