This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1271:MODE 引脚在高分辨率模式下运行

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1566993/ads1271-mode-pin-operation-in-highresolution-mode

器件型号:ADS1271


工具/软件:

您好、  

我当前正在高分辨率模式下使用 ADS1271IBPW。
MODE 引脚悬空、但当我在 ADC 运行时观察到 MODE 引脚波形时、可以看到恒定的 1/4096 CLK。

在高分辨率模式下、这是正常行为吗?

下面是 ADC 接口信息的简要总结:


・不采用菊花链式连接
μ・格式引脚=低电平 (SPI)
・CLK = 26.214MHz (51.2kSPS)* MCU 输出
・SCLK = 6.554MHz *MCU 输出
・DIN/DOUT/DRDY/SYNC = MCU 已连接
・DVDD = 3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuta Hiroi、

    是的、ADS1271 使用内部时钟源通过高阻抗电阻器(内部时钟和电阻器)驱动 MODE 引脚。  当引脚悬空时、对引脚计时、ADC 会检测该引脚以确定引脚是否悬空。  将引脚连接到 DGND 或 DVDD 会覆盖内部时钟电路以实现高电平或低电平状态。

    为了使该引脚在悬空时正常工作、DGND 的总电容应小于 100pF、并且任何电阻负载应大于 10MOHM 以确保正常运行。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我会考虑这一点。