This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7524:有关批次代码 78CJC2M 的问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC7524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1559073/tlc7524-question-concerning-lot-code-78cjc2m

器件型号:TLC7524


工具/软件:

您好、

我们的一些功率转换产品中使用 TLC7524IN DAC。 最近、我们开始看到一些不正确的输出电压电平、我们发现将 DAC 更改为不同的批次代码似乎可以纠正这个问题。 麻烦所在的 TL7524 器件的批次代码是 78CJC2M。  该特定批次代码是否存在任何已知的质量问题或报告?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:  

    否、 没有已知问题。  

    能否提供有关所遇到问题的更多详细信息? 这些器件是直接从 TI 购买还是从授权经销商购买?

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katlynne、

    DAC 与 PIC 微控制器一起使用以生成正弦波基准(大约 11V 振幅)、DAC 的输出将转至四路比较器 (LM319N) 的同相输入。 我们发现、对于 DAC 的 78CJC2M 批次代码、基准信号显示削波迹象、并且更改为不同批次似乎可以纠正问题。 您是否是 TLC7524IN 应用团队的一员? 我们想知道我们是否可以将其中一些内容发送给 TI(提供用于比较的“好“批次代码)以进行查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wil:  

    基准是器件的输入。 它是如何显示剪切的迹象?  

    我无法直接接受您提供的器件、但如果您通过您购买器件的渠道(TI.com 或授权分销商)提交质量故障分析、则会将这些器件退还给我们以供结算。  

    此致、

    Katlynne   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我本可以更清楚地解释这一点。 我的意思是 PIC micro 和 DAC 用于产生正弦波信号、该信号用作另一个电路的“基准“。 所以我没有指 DAC 上的基准引脚。 正弦波信号已使用 TLC7524 的特定批次代码被削波。

    感谢您提供有关提交质量故障分析的信息。 我将在我们的采购办公室寻求这一点。