This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:热电偶的温度读数范围

Guru**** 2911940 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1566184/ads124s08evm-temperature-reading-range-for-thermocouple

器件型号:ADS124S08EVM


工具/软件:

我不熟悉热电偶和 RTD 系统、因此需要说明我的功能和问题。

我一直在使用不同的温度器件配置和温度范围来测试评估板。 当查看低于 0C 的温度时、评估板似乎只能降至 0C。 这是因为 AVSS 为 0、AVDD 为 5V 吗? 由于热电偶的电压为负值、它会限制哪些电流? 我目前使用的情况是在一个已知的–6C 测量点内使用一个 K 型热电偶、在 J8 上使用一个 25°C 的冷端。 我可以看到、热电偶的公式 V-HOT = V-Measured + V-COLD、并且知道 V-COLD 转换为温度等于 25°C(从 RT2 开始)、而 V-HOT 转换为温度等于–6C。当转换为温度时、我们的预期 V-Measured 值不会大约为–25°C? 在软件中测量的是 0C 还是非常接近 0C? 或者、当 T-HOT < T-COLD 时、热电偶的这个公式是否会因负温度而变化?

如果评估板由于 AVSS 为 0 而受到限制、那么是否可以更改 AVSS 和 AVDD 以包含负电压(例如提供外部电源)?  

此致、
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    将热电偶与 ADS124S08EVM 配合使用时、您需要在 AVSS=0V 且 AVDD=5V 时将热电偶偏置为中标度 (2.5V)。  为此、您可以在电路板上安装上拉/下拉电阻器(默认情况下,未安装这些电阻器 R71 和 R72)。

    此外、由于您不熟悉使用热电偶、建议查看以下应用手册:

    热电偶测量基本指南(修订版 A)

    请参阅应用手册中讨论热电偶偏置的第 1.4.2 节。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith、

    很抱歉未在我的原始帖子中指定、但我已经设置了此配置。 R71 和 R72 的 BOM 中都列出了 10M Ω。 我还连接了跳线 JP12、JP13 从 GND 和引脚 2 连接。 JP11 未连接、因此热电偶的负极探头未对地短路。 是否有任何可能丢失或错误的配置? 可能包含软件设置? 我正在使用 2.5 作为 Vref、并使用 J8 脚本处的热电偶测量来确定设置。 我还使用 RT2 预设脚本读取所需的 CJC 数据。

    值得注意的是、评估板可与读取负温度值的热电偶配合使用。 可能某个设置设置不正确、这会导致在 0C 处出现测量上限问题。

    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin Ruvalcaba:

    您能否向我们发送您的电路板配置图片? 请包含电路板及其所有跳线的照片、以及传感器如何连接并偏置到 EVM?

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bryan、

    以下图片显示了所有 JP 连接的配置。 我的 K 型热电偶连接到 J8、其中正极探针位于 A8(引脚 2)中、负极探针位于 A9(引脚 3)中。 我在 R71 上有一个 10Mohm 电阻器、在 R72 上有另一个 10Mohm 电阻器(根据 BOM 中的建议)。

    列出了跳线连接:

    JP 11 — 引脚 1 和 2
    JP 8 — 引脚 1 和 2
    JP 12 — 已启用(引脚 1 和 2)
    JP 13 — 引脚 1 和 2
    JP 14 — 引脚 2 和 3
    JP 9 — 引脚 2 和 3
    JP 5 — 已启用(引脚 1 和 2)
    JP 6 — 已启用(引脚 1 和 2)
    JP 7 — 已启用(引脚 1 和 2)


    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin Ruvalcaba:

    您能否测量 ADC 引脚上的差分输入电压、然后提供该相同输入下的 GUI 结果? 您可以在电容 C88 处进行测量、它是 AIN8-AIN9 输入对上的差分电容器

    还请从 GUI 提供 regmap 设置、您可以直接截取主页的屏幕截图、以便我们查看

    对正差分电压和负差分电压都执行此操作、因为我们知道正电压应该可以正常工作、并且负电压存在问题。 您还可以测量每个引脚上的绝对电压、例如 AIN8 到接地、以确保这些都是 ADC 输入范围(基本上为 0V 到 5V)内的正绝对电压

    -布莱恩