This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:引脚在上电期间会烧毁

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1567995/ads1299-pins-burn-during-powerup

器件型号:ADS1299


工具/软件:

您好:

我不熟悉 PCB 设计、在为 ADS1299 芯片上电时遇到了问题。 我的设计连接到双极电源。 我正在进行第二次设计迭代、但在这两次迭代中、在电路上施加 5V 和 3.3V 电压后、ADS 引脚上都会很快发生烧写。 在第一次设计迭代中、55-58 区域中的引脚会烧坏。 在第二次迭代中、我使用了通用接地平面、引脚 50 (DVDD) 烧毁。  

这是我第二个设计迭代的原理图。  您能帮助我诊断问题吗?

e2e.ti.com/.../ADS1299-sm25.pdf