This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8568:无法从 PN DAC8568IDPW 确定加电 DAC 输出电压--

Guru**** 2662655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1567950/dac8568-cannot-determine-power-on-dac-output-voltage-from-pn-dac8568idpw---

部件号:DAC8568


工具/软件:

无法通过 PN DAC8568IDPW 确定上电 DAC 输出电压--它是否与数据表第 3 页的器件比较表中的 DAC8568D 相同?  DAC8568IDPW 的加电输出是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、  

    是的、它与 DAC8568D 相同。  DAC8568D 是我们所说的通用器件型号 (GPN)。 DAC8568IDPW 是我们所说的可订购器件型号 (OPN) 、具有用于表示封装信息的附加字母。 所有器件型号中包含“D"的“的 OPN 都具有相同的性能、您可以参阅表中的这一行:

    此致、

    凯蒂恩·琼斯