This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:UCC28600

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1567874/ucc28600-ucc28600

器件型号:UCC28600


工具/软件:



对于 UCC28600 IC、我在满负载时获得了 1.2kHz 的带宽、在平均负载时获得了 100Hz 的带宽、但我的开关频率是 40kHz、我应该调整该元件以增加系统的带宽。
其中、我的输出电压为 3000uF-1uH-1500uF、负载为 800mA pk、50mA 平均值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好:

    光隔离器通常具有大约 5kHz 的带宽。  因此、大多数设计人员在 2kHz 至 4kHz 的频率下交叉电压环路。

     

    增加 R31 的大小应该会增加带宽。  我会将其增加 2 倍、将 C25 减少 2 倍。  这应该会略微增加带宽。  您可以进行误差调整以增加电压交叉频率。  我建议将您的设计交叉在 2kHz 至 4kHz 之间。

     

    您真正需要的设计是大约 2.5kHz 至 3kHz 的环路增益、相位裕度大于 45 度。

     

    此致、