This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3910D025:寄存器 91h 两次

Guru**** 2580185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1568107/adc3910d025-register-91h-twice

器件型号:ADC3910D025


工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

为什么有两个 91h 寄存器地址? 这是个拼写错误吗?

我在数据表中找不到说明。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这似乎是一个拼写错误。

    表格准确无误。 底部一个中显示为保留的位 3:0 实际上是 DATA_PIN_STRENGTH。 因此、您可以将 91h 视为这两个表的组合

    谢谢、
    Fadi