This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8371:ADC 不工作

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8371, ADS8861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1562752/ads8371-adc-not-working

器件型号:ADS8371


工具/软件:

您好 TI 支持团队:

我最近购买了 ADS8371、遇到了我想询问的问题。

为了尽量减少控制信号的数量、我将 CS BAR、RD BAR 和 BYTE 连接至逻辑低电平、并且仅在 CONVST BAR 上生成一个低电平切换脉冲以对 ADC 输入进行采样。 不过、我发现 ADC 输出保持在逻辑高电平不变。

根据数据表、初始化期间应切换三次 RD。 问题可能是因为我没有执行此步骤而导致的吗? 我的理解是、只有在避免前三次转换产生无效输出时才需要执行此步骤、并且如果我只打算使用后续输出、就可以将 RD BAR 接地。 您能否确认此假设是否正确?

感谢您的帮助。

此致、
Kihun Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kihun:

    感谢您的问题。 查看数据表、初始化部分还提到/RD 在上电时切换、以将修整数据加载到器件中。 这也可能与 ADC 的一般性能有关、因此我建议不要将/RD 永久连接到逻辑低电平。  

    如果切换/RD 可以解决您的问题、请告诉我。 如果没有、我们可以进一步调试!

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    如您所述、即使在未将/RD 信号接地的情况下切换三次后、ADC 输出仍保持固定为 1111…111(逻辑高电平)。
    您能告诉我、在初始化过程中应该对/RD 信号应用哪种波形吗? 此外、感谢您提供有关如何正确处理 BYTE 和 CS 引脚以及其他控制引脚的建议。

    由于我想在自动读取模式下使用该器件、因此我一直在对来自 IC 芯片引导阶段的/CS 和字节信号应用逻辑低电平(接地)。

    另外、我可以问您是否要销售面向 ADS8371 的评估板?

    非常感谢。

    此致、
    Kihun Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kihun:

    感谢您的澄清。 您能否分享固定逻辑高电平输出以及其他数字信号的原理图和逻辑分析仪/示波器屏幕截图? 我将返回到您需要应用的波形。  

    此致、  

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    在我的实验中、我发现存储的数据中有一些损坏的部分、因此我绘制了我所应用的输入信号的形状、如下所示。 很抱歉无法共享实验数据本身。 逻辑高电平为 3.3V、低电平为 0V

    对于/CONVST 信号、我遵循了数据表的规格、将脉冲宽度设置在 40ns 和 400ns 之间、还尝试使用数据表中建议的转换时间应用该参数、以防转换速度成问题。 在 IC 芯片引导后、/CS 和字节信号连接到 0V(逻辑低电平)。 由于没有对/RD 信号时序提出特定要求、因此我尝试了窄脉冲宽度和宽脉冲宽度、但 16 个输出引脚仍然保持在 0 并且没有任何变化。

    如果您能提供详细的波形来展示应如何应用这些控制引脚、我将不胜感激。

    此外、我想问您是否为 ADS8371 器件提供评估板。

    非常感谢。

    此致、
    Kihun Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kihun:

    我明白。 遗憾的是、我们没有此器件的 EVM。 这是一款较旧的器件、我的主要参考资料是数据表、因此很难调试。 如果您绝对不需要并行接口、我强烈建议  改用 ADS8861 ADC。 这是一款较新的版本、18 位型号具有 EVM 和软件 GUI、可用于轻松评估。

    此致、

    Samiha