This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:无法显示波形

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1565885/ads1299eegfe-pdk-waveform-cannot-be-displayed

部件号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299

工具/软件:

我正尝试让 ADS1299 评估板正常工作。

我正在阅读 ADS1299 用户指南 (slau443b) 并在我的 PC 上安装以下内容:

ADS1299EEGFEFirmware-1.0.2-installer

ADS1299EEGFESoftware-1.0.2 安装程序

ADS1299EEGFE-PDK-SW-INSTALLER

我正在运行 ADS1299ECG-FE 评估软件、但无法识别 PC 上的 USB 端口。

因此、我认为没有显示通道 1 的信号输入。

我还能做些什么来识别端口?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    我看到了您的另一篇文章 — 您的经理是否解决了此问题? 如果没有、您能否检查器件管理器并向我们展示 EVM 在插入并通电(在启动 EVM 软件之前)时如何枚举? 只需要“-PDK-SW"软件“软件。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADS1299EEGFE_2D00_PDK_5F00_Waveform-cannot-be-displayed.xlsx

    我在设备管理器中检查了状态。
    EVM 连接发生了一些变化、但这样可以吗?
    此外、是否需要在 ADS1299EEGFE-PDK-SW 上进行任何设置?
    如果寄存器设置正确、是否会出现波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    EVM 看起来已通电并正确连接到 PC。 您是否可以尝试遵循 EVM 用户指南并捕获方波测试信号波形? 请参阅用户指南第 5.3.1 节(第 21 页)。 更多详细信息可在数据表第 31 页(第 9.3.1.1.2 节)和 CONFIG2 寄存器中找到。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍洛·瑞安·安德鲁斯 — 圣

    我很高兴听到 USB 连接似乎正常工作。

    根据建议、我更改了配置寄存器 2 并使用测试信号进行检查。

    但是、它不会显示在“范围“中。

    它似乎确实显示在“直方图“中。

    是否显示?

    e2e.ti.com/.../0474.ADS1299EEGFE_2D00_PDK_5F00_Waveform-cannot-be-displayed.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、

    目前、您已将所有通道配置为测量正常电极输入。 您必须将其中一个通道设置为通过输入多路复用器接收内部测试信号。 对于所需的通道、设置 CHnSET[2:0]= 001b。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍洛·瑞安·安德鲁斯 — 圣

    我能够确认它可以使用测试信号显示。

    我将考虑偏置和信号输入方法。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍洛·瑞安·安德鲁斯 — 圣

    在使用“单端输入“的情况下、该信号埋在嗡嗡声噪声(交流电源噪声)中、因此不可见。

    将其设置为“差分输入“时、会显示一个正弦波 20Hz/10uV 输入波形、如附件中所示。

    评估板设置为“单极模拟电源:5V。

    是否有办法在“ADS1299"内“内添加“电源电压中心偏置“?

    “双极模拟电源“是否是唯一选项?

    e2e.ti.com/.../6332.ADS1299EEGFE_2D00_PDK_5F00_Waveform-cannot-be-displayed.xlsx

    我还尝试了出现在“示波器“中的“陷波滤波器“、但它对显示的波形没有影响。

    如何使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    ADS1299 具有内部偏置放大器和 1/2 Vs BIASREF 电压。 您可以将 CONFIG3 (03h) 设置为 0xEC、以将放大器配置为具有 1/2 Vs 共模电压的缓冲器。 在 EEG 应用中、该偏置电压在人体上建立共模电压。

    在 ADS1299EEGFE-PDK 上、偏置放大器的输出连接到 JP1[2]。 如果函数发生器具有“直流失调电压“的输入连接、则可以移除跳线并将 BIASOUT 连接到函数发生器。 这是可能的吗?  

    如果无法移动函数发生器输出(即直流共模= GND)、则建议将 ADS1299 电源设置为±2.5V。 如果测量单端信号、则将 INxN 连接至 GND。

    此致、

    Ryan