This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:单个器件编程和增益设置

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1568404/ads1299-individual-device-programming-and-gain-settings

器件型号:ADS1299


工具/软件:

硬件设置:

  • 采用菊花链配置的 3 个 ADS1299 器件

问题:  是否可以对三器件菊花链中的单个 ADS1299 器件进行编程、以便每个器件具有不同的增益设置?

目前、所有 ads1299 设备都具有相同的配置。 但我需要:

  • 器件 1:所有通道的增益 x2 (CHnSET = 0x10)
  • 器件 2:所有通道的增益 x2 (CHnSET = 0x10)
  • 器件 3:所有通道的增益 x24 (CHnSET = 0x60)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khldun、

    感谢您发送编修。

    如果多个 ADS1299 器件共享一条 SPI 总线、您的系统需要为每个 IC 提供单独的/CS 信号、以便以不同的方式对其寄存器配置进行编程。 当/CS = 1 时、DIN 被忽略、DOUT 为高阻态。  

    此致、

    Ryan