This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8552:ESD 等级

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1568249/dac8552-esd-rating

器件型号:DAC8552


工具/软件:

TI 团队大家好、  

您能告诉我们 ESD 等级是多少吗 DAC8552IDGKT 符合 JEDEC 标准 (CDM 和 HBM) 和 IEC 标准(接触放电和空气放电)。

此致、

Dave、Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    根据认证报告、DAC8552 (DGK) 通过了 3000V HBM、200MM 和 1500V CDM。

    此致、

    凯蒂恩·琼斯