This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE20408:AFE20408 与 AMC7834 GaN 功率放大器的 DAC 电流容量比较

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE10004, AMC7834, AFE20408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1567772/afe20408-afe20408-vs-amc7834-dac-current-capacity-for-gan-power-amplifier

器件型号:AFE20408
主题中讨论的其他器件:AMC7834、AFE10004

工具/软件:

您好、

AMC7834 的典型- 10mA 电流容量为+/DAC(拉电流/灌电流)、而 AFE20408 的典型–90mA 电流容量为+/DAC。  

根据数据表、我的 Doherty GaN 放大器需要 50 –80mA 的最大栅极电流。 但是、当我使用工作台电源在电路板中测试 GaN 放大器时、栅极电流约为 1 –2mA。 在这种情况下、 我应该选择哪个偏置控制器? 低栅极电流会影响 GaN 放大器的性能吗?

与 LDMOS Doherty 功率放大器相比、驱动 GaN 的栅极电流容量有多重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    在饱和模式下使用 PA 时、需要高栅极电流、在饱和模式下、栅极设置为非常高的电压、以便通过 PA 产生尽可能多的功率脉冲。 这样可以驱动几十 mA。 通常、许多 PA 不需要高栅极电流。 请注意、AFE20408 电流限制可以设置为其他值、例如 30mA 和 15mA(默认)。 控制器的选择取决于您的设计需求。  

    AMC7834 是一款老旧且尺寸更大的器件。 它包含大量的 ADC 监控输入、但电流能力有限、并且仅使用 SPI 时工作。

    AFE20408 更新、更小、但在 ADC 输入方面受到限制、没有远程温度检测。 该器件的主要包含用于快速输出开关的内部开关。 特别是、输出引脚能够在 400ns 内在“导通“电压和“关“电压之间切换。 对于要求 PA 以特定间隔打开和关闭的设计、这非常理想。

    我 在您的另一个线程中推荐使用 AFE10004。 该器件与 AFE20408 类似。 它具有一半的输出、但包括远程温度感应功能。 它还具有内部开关。 该器件最大的优点是自主功能。 它有内部 EEPROM、一旦您对其进行一次编程、便会根据测量的温度偏置 PA 栅极。 这非常适合不希望使用板载微控制器来监控温度或 PA 控制器的情况。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    感谢您的答复。