This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:ADS1298ECGFE-PDK

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298ECGFE-PDK, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1566193/ads1298ecgfe-pdk-ads1298ecgfe-pdk

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
Thread 中讨论的其他器件: ADS1298

工具/软件:

大家好:

我目前在使用 ADS1298ECGFE-PDK 采集 来自喉部肌肉的 EEG/EMG 信号 、但我在获取可用数据方面遇到困难、希望有任何建议。

我不确定问题是与我的设置有关、还是电路板本身可能已损坏、因此我想分享以下细节、以便获得一些指导。

我仅使用 4 个电极 在下面的以下引脚上、我会遇到很多噪声、尤其是在使用时 6V 电源适配器 。 在向 TI 团队提出问题并按照指导手册中的说明操作后、


我使用电池组电源对套件进行了测试、但我仍然面临着同样的问题。 问题似乎不仅仅是噪音、我担心的问题是、即使此套件工作正常或已损坏? 因为信号看起来非常随机。

我已经尝试了医用级(可重复使用的 AU/ AG 电镀电极)和一次性电极、但结果保持不变。 虽然我知道预期会有一定程度的噪音、但我仍然希望在肌肉运动期间有一些可用的 EMG/EEG 信号。 但是、数据质量似乎无法使用。

我附加了一个信号的屏幕截图以供参考。 目前、我只使用 4 个电极、引脚配置如下:

  • 引脚 9–RA

  • 引脚 10–LA

  • 引脚 11–LL

  • 引脚 14–RL

您能回顾一下这个内容并告诉我我我的设置是否不正确或者还有其他问题、我应该尝试一下吗? 感谢反馈和建议  


谢谢  
Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mani:

    感谢您发送编修。

    为了验证 EVM 硬件和软件设置、我建议配置通道以测量内部方波测试信号。 有关所需寄存器设置的详细信息、请参阅 ADS1298 数据表和 EVM 用户指南。  

    向 EVM 施加外部生物电势信号时、需要仔细考虑患者电极接口、包括电极材料、电缆屏蔽等 请注意、我们的 EVM 绝不会用于从任何实时测试主题获取生物电位信号;相反、我们鼓励客户使用精密波形发生器或患者仿真器进行评估。  

    使用电池电源与壁式电源运行 EVM 硬件和您的 PC 肯定可以减少电力线噪声耦合、但不能完全消除这种耦合。 其他技术包括匹配通道 P 和 N 输入阻抗以保持高 CMRR、以及数字后处理滤波器。

    此致、

    Ryan