This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08 共享用于电流激励轮桥测量的基准输入

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1565631/ads124s08-ads124s08-sharing-reference-inputs-for-current-excited-wheatstone-bridge-measurements

器件型号:ADS124S08


工具/软件:

您好:

我有一种设计可以使用电流激励法测量 1k 欧姆的叉石桥 c/w 应变仪。 我们正在考虑添加另一个应变仪电桥、但我们没有备用基准输入、因为另一个输入由 RTD 电路使用。

是否可以/建议使用同一输入测量两个电桥? 我的想法是通过两个电桥对 1mA 电流源进行多路复用、但是、现在的基准是 1mA 电流源产生的电桥两端的 1V 压降。 由于我将第二个惠斯通电桥连接到同一参考点、因此电流源会分离并同时触发两个电桥、从而提供 0.5V 基准电压、而不是 1V 基准电压。  

是否有任何其他方法可以测量此值? 我 在下面附上了电位原理图。

谢谢

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    有 一些解决方案可用于解决您的难题、请参阅应用手册的以下各节中的详细信息: 电桥测量基本指南

    • 6.6 使用伪比例基准和单极低电压(≤5V)激励源测量多个串联的四线电阻式电桥
    • 6.7 使用单通道 ADC 以及比例基准和单极低电压(≤5V)激励源测量多个并联的四线电阻式电桥
    • 6.8 使用带比例基准和单极低电压(≤5V)激励源的多通道 ADC 测量多个并联的四线电阻式电桥

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢发送这个邮件。 我们能否使用电流激励源以使用单个基准测量多个桥式传感器、而不是使用激励电压?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    这样应该可行、但您需要使用多路复用器将电流分配到每个电桥(或为每个电桥使用专用电流源,确保一次只打开一个电流源)。

    -布莱恩