This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60096:适用于航天应用的 DAC60096 DAC

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60096, AFE11612-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1568907/dac60096-dac60096-dac-for-space-application

器件型号:DAC60096
主题中讨论的其他器件: AFE11612-SEP

工具/软件:

您好、

我们正在设计反射阵列天线、该天线具有变容二极管可调元元件、适用于 LEO 轨道空间应用。 该设计需要一个控制电路来偏置 4096 个元元件(偏置需要–10V 至–1V 之间的调谐电压)。 我们计划使用 DAC  

  • 控制和电力电子产品 :用于偏置和管理 4096 元元件的分布式控制电路,以及电源模块和系统接口。 控制电路旨在控制施加到变容二极管的电压、从而调整其电容以实现天线阵列所需的波束控制。

如果我们 有等效于 上述器件 DAC60096 96-信道 会议空间等级、请联系我们。

此致、

Rudresh