This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW3085EVM:以低数据速率运行时出现问题

Guru**** 2928840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1567089/tsw3085evm-problems-when-running-at-low-data-rates

器件型号:TSW3085EVM


工具/软件:

尊敬的 TI 论坛:

当我的 FPGA 输出数据速率为 48MSPS 且 DAC 插值为 x16 时、我会遇到问题、但当数据速率为 96MSPS 且 DAC 插值为 x8 时、频谱没有任何问题。

DACCLK:768MHz、数字混频器:FS/8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yigit、

    请提供在 Config5 中读回的错误。 谢谢你

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Yigit、

    如果可能、请在此处提供其他信息以帮助您、图表也会很有用。  您能否从 GUI 分享配置屏幕截图? 您是否使用范围捕获了任何内容、如果是、请分享?  

    谢谢您、

    Daniel Waleniak