This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54231:@电路并观察到 1.8V 纹波 Δ V 90mA

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1568463/tps54231-review-circuit-and-observed-1-8-v-ripple-90-ma

器件型号:TPS54231


工具/软件:

您好、我正在为 4.4 V (100mA) 设计一个降压转换器。在空载条件下、我观察到 50 mV 的纹波。但在 80mA 负载中、 我观察到 1.8V 的纹波电压、降压直流电压为 3.8V。我正在考虑使用电路进行设计计算。因此、建议可能的改进、并说明在负载条件下使设计正确的理由。我有限制将此 IC 仅用于我的应用。因此、仅考虑上述 IC 因素建议可能的分辨率/

e2e.ti.com/.../BUCK_5F00_DESIGN_5F00_NEW.pdf

谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashish、

    有另一个线程涉及同一个查询、因此我将关闭该线程。

    此致、

    Usha。