This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7908:PAON 特性

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7908, AFE20408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1567791/amc7908-paon-feature

器件型号:AMC7908
主题中讨论的其他器件: AFE20408

工具/软件:

AMC7908 IC 是否支持 PA_ON 功能和远程温度检测? 我可以将该 IC 用作 GaN 功率放大器的偏置监测器和控制器吗?

如果不支持 PA_ON、是否建议用于 GaN 功率放大器偏置? 如果有 GaN 的替代解决方案、请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    AMC7908 是一款适用于 GaN 的偏置监测器和控制器、但具有电流和电压检测输入。 听起来 AFE10004 数据表、产品信息和支持| TI.com 是您的理想之选。 此器件是一款自主式远程温度检测 GaN PA 偏置控制器。 它也具有 PAON 引脚。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin:

    感谢您的答复。 我对 AMC7908 IC 更感兴趣。 它是否具有 PA ON 特性和远程温度感应? 另外、  除了 DAC 开/关(默认)功能外、我们是否还需要 PA 导通功能来有效控制 GaN PA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    AMC7908 不具有 PAON 功能。 AFE20408 与 AMC7908 非常相似、它具有 PAON。 两者都没有远程温度检测功能、只能进行本地温度检测。 PAON 信号是一项很好的功能、可在设置栅极电压之前将 PA 与漏极电压隔离、但它不是必需的元件。 确保 DRVEN 引脚在启动期间设置为低电平足以让许多应用保持 GaN PA 关断。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息、

    Ajay