This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:HSDC Pro:未显示 JMODE0/1;RX 未锁定/直流 PLL 未锁定

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J59EVM, ADC12DJ5200RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1566023/adc12dj5200rfevm-hsdc-pro-jmode0-1-not-shown-rx-did-not-lock-dc-pll-did-not-lock

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J59EVM

工具/软件:

TI 团队大家好、

消息流 TSW14J59EVM + ADC12DJ5200RFEVM HSDC Pro 开始。 在遵循用户指南验证基本启动过程时、我遇到了两个问题:

  1. 指定 HSDC Pro→选择 ADC→ADC12DJxx00RF 、则仅显示子列表 JMODE30/31…Ω JMODE0/1/3 未列出。

  2. 正因为如此、我设置了 两侧都连接到 JMODE31 (EVM GUI = JMODE31、HSDC Pro =…Ω JMODE31)。 EVM GUI 将 JESD 状态全部显示为绿色 ( 串行器/解串器 PLL 已锁定/同步状态/链路建立 )、但当我按下时 采集器 在 HSDC Pro 中、我得到:

Start ADC to DDR # error_status_dc_error : Microblaze DC setup or command error (see DC_user report)
# err_dc_user_action_error : action returned an error code
# err_dc_user_lane_release : RX (ADC) did not lock and cannot release lanes
# err_dc_user_pll_lock : DC PLL did not lock

您能否就如何继续提供建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    请下载 HSDCPro v5.2。 这应该适用于使用 Jmode0/1/3 的 J59 + 5200RF EVM。

    网络上。 看起来他们移除了它。

    请查看链接、请在接下来的 24 小时内下载、否则此链接将过期。

    tidrive.ext.ti.com/.../d46d4d54-a4eb-4892-a72f-f6f36237789c

    访问代码: 7hud1*PJ

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持团队:

    我按照 TI 的建议安装了 HSDC Pro v5.20、但在我的设置中未检测到 TSW14J59EVM。
    在相同的条件下、当我使用 HSDC Pro v5.31 时、TSW14J59EVM 会被检测到并正常连接。

    此外、我想知道捕获期间出现的“RX 未锁定“和“DC PLL 未锁定“错误消息的根本原因、以及 TI 建议首先检查哪些项。

    感谢您的帮助。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    您是否遵循了 5200RF EVM 用户指南?

    EVM 上是否连接了采样时钟和基准时钟?

    如果您可以分享有助于您的设置的图片?

    此致、

    Rob