This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL500:低频时钟的孔径时间

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1567553/adc12dl500-aperture-time-in-case-of-low-frequency-clock

器件型号:ADC12DL500


工具/软件:

您好的团队、


我想确认该 ADC 在较低采样时钟频率下运行时的有效孔径时间。
我的理解是、由于该器件指定了 8GHz 模拟输入带宽、因此孔径时间必须极短(约为≤1ps)。

这种解释是否正确?

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shuhei、

    正确的是、ADC 的模拟输入 BW 非常高、必须稳定到有效的 12 位精度才能获取下一个有效样本。

    此致、

    Rob